Library Accumulator 和 Library Logic 特定 Operator 的功能示例

简短说明

文件: examples\OperatorExamples\AccumulatorLibrary_LogicalLibrary_Thresholding.va

默认平台: mE5-MA-VCL

简要说明

演示如何使用以下算子:

  • 1. FrameMin (library:accumulator)
  • 2. FrameMax (library:accumulator)
  • 3. RowMin (library:accumulator)
  • 4. RowMax (library:accumulator)
  • 5. CMP_AgtB (library:logic)
  • 6. CMP_AltB (library:logic)
  • 7. CMP_AgeB (library:logic)
  • 8. CMP_AleB (library:logic)

本示例演示了如何在一个功能设计中使用上面列出的特定算子。 有关 accumulator 和 signal 库的详细介绍,请参阅算子参考中的 Library Accumulator 和 Library Logic 章节。